结果:找到"行位公差 圆度 圆柱度 同轴度 同心度",相关内容708条
  • 【机械设计】形位公差:圆度、圆柱度、同轴度、同心度等讲解
  • 形位公差简单讲解一、圆度提取圆周应限定在半径之差为t的两个共面同心圆之间的公差带内。二、直线度圆柱表面提取的棱边应限定于指定方向且间距为t的两条平行直线之间的公差带内。三、平面度是距离为公差值t的两个平行平面之间的区域。四、圆柱度提取圆柱表面应限定在半径差为t的两个同轴圆柱面之间形成的公差带内。五、同心度圆的提取中心应限定在直径为t的与基准同心的圆周所形成的公差带内。六、同轴度提取轴线应限定在直径为t的与基准同轴的圆柱面形成的公差带内。七、垂直度提取轴线应限定于直径为t且垂直于基准面的圆柱面形成的公差区域内。提取面应限定在间距为t的且垂直于基准轴线的两个平行平面之间形成的公差带。八、圆跳动(...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-07 09:44:00
  • 有没有人知道这是什么情况?
  • 有个贴片订单1月9号半夜两点半停在回流焊,然后到早上八点半上班到现在晚上21点还是停在回流焊,一整个工作日都没动,这速度慢到震惊到我了,问服务专员也没有个结果。
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT速 发帖人:SZSZXC 发帖时间:2024-01-09 21:17:00
  • 同轴射频电缆里,注塑式网尾与热缩管网尾有什么区别?
  • 这个问题我们可以直接看图对比:一、热缩管网尾同轴线缆如图1所示,热缩管通过包裹出线口,减轻线缆所受的作用力,降低了线缆与连接器接合处的压力。RG179同轴线缆,BNC公/BNC公这一款使用压接型75欧姆BNC公口连接器进行端接,以获得耐久性、阻抗匹配同轴线缆组件。镀金触点用于减少插入损耗。另外,RG179B/U同轴线缆具有绞合中心导体以增强柔韧性。二、注塑式网尾同轴线缆如图2所示,注塑式网尾凭借其坚固的结构设计,可达到出色的消除作用力效果。通过注塑工序,网尾、线缆、连接器的接合处贴合更紧密,同时,与热缩管网尾相比,配置注塑式网尾的线缆组件更美观、精细。超细线同轴线缆,BNC公/BNC公该同轴...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 射频 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2023-12-29 16:46:00
  • 专业版什么时候上线差分对长度调整
  • 专业版什么时候上线差分对长度调整现在单线长度调整可以说好用了,就是差分对整对的长度调整好像没找到。如果遇到高速的电路这个功能真的不能缺少。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 分对 长 调整 发帖人:Rambo1324 发帖时间:2022-06-12 18:38:00
  • PCB的45度圆弧布线方式
  • 立创EDA能使用API实现AD中的45度的圆弧布线方式吗,如下图下面的那个布线,感觉这一种45度的圆弧布线比90度的圆弧布线更常用。LCEDA后续会增加这种布线方式吗,90度的圆弧布线都实现了,45度的应该也很容易吧。
  • 所属专栏: Layout布线 标签: PCB的45弧布线方式 发帖人:一无是处 发帖时间:2020-09-11 10:53:00
  • 迷糊了SMT下单贴片旋转角度的预览图怎么看
  • 试试看SMT贴片服务。角度问题有点懵。预览图这小红点干嘛的?1脚位置?如果是的话sot和sop的角度不都错了?坐标文件已经按JLC要求的0度角度设置对应的项目旋转角度。但是导入SMT订单的预览总感觉不太对。预览图太草率了。元件示意做得和丝印轮廓差不多才好吧。
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT角 发帖人:飞过海的嘎嘎嘎 发帖时间:2019-05-07 22:08:00
  • 想试一下能把AD做到什么程度,有人给个目标吗
  • 目的是验证一下自己能把AD的精度做到什么程度,哦,确切地说,分辨率。分别验证在我公司电源模块和线性电源供电模式下,也给大家一个参考。首先我还没什么具体的项目能用到这个,所以很想有熟悉行业的给我一个可以去尝试的产品,我该做个什么好呢?然后想要个常用方案,用什么AD,要不要前置放大,滤波有什么要求,什么的,这样也方便比较,看看到底做得怎么样目前的想法是,第一版实验在板上放一片16位AD,一片24位,STM32控制
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AD精 发帖人:风过琴弦 发帖时间:2017-11-21 23:32:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: